请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24707A 主题中讨论的其他器件:BQ24707
在比较不同电池 IC 的最大充电电流时、列出的此器件支持高达10A 的电流。 但是、我在数据表中没有看到任何提到支持8A 以上的内容。 此器件的最大充电电流是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、mΩ 使用小于默认10k Ω 值的感应电阻器、则可能会产生更高的充电电流。 缺点是电流调节精度会更差。 这是因为使用小型感应电阻器时、噪声可能会高于感应电阻器上的实际压降、从而导致调节不准确。 有关更多详细信息、请参阅此相关主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/569513
此致、
Angelo