Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM831D31 大家好、团队、
我的客户有一个需要大电流输出的特殊应用、输入电压为12V、输出电压为1V~3V (可通过类似 PMBus 进行调节)、输出电流(最大值) 是1000A。 似乎没有单芯片解决方案可以支持这种应用、因此只有具有可堆叠功能的器件才能满足要求。
客户想知道 TPSM831D31是否支持可堆叠特性? 如果没有,是否有任何建议? 首选电源模块、但降压控制器正常。
非常感谢。
陈文森