This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:CAN TPSM831D31支持可堆叠功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819555/tpsm831d31-can-tpsm831d31-support-stackable-function

器件型号:TPSM831D31

大家好、团队、

我的客户有一个需要大电流输出的特殊应用、输入电压为12V、输出电压为1V~3V (可通过类似 PMBus 进行调节)、输出电流(最大值) 是1000A。 似乎没有单芯片解决方案可以支持这种应用、因此只有具有可堆叠功能的器件才能满足要求。

客户想知道 TPSM831D31是否支持可堆叠特性? 如果没有,是否有任何建议? 首选电源模块、但降压控制器正常。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    不支持可堆叠。 请离线与我们讨论详细信息应用程序。 )

    谢谢。

    Chasel