This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:CS 引脚上的低通滤波器

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819558/ucc28951-q1-low-pass-filter-on-cs-pin

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28950

各位专家:

在我们设计的 PCB 上、变压器初级侧的电流为 Serge、我们在 CS 引脚上添加 LPF 以避免浪涌。

1.这种理解是否正确以避免这种浪涌?

2.如果这个答案是肯定的,我们应该为这个 LPF 设置什么 fc? 我们目前将 FS 设置为200kHz、以过滤该浪涌。

此致、

Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uchikoshi

    RC 滤波器的目的是滤除来自 CS 信号的高频噪声尖峰。 很难为您提供精确的答案、因为滤波级别取决于系统中的噪声级别、这几乎无法预测。 UCC28950 EVM 以100kHz 的频率运行、并使用 fc 为500kHz 的1k/330pF 滤波器。 (在这方面、UCC28950的行为与 UCC28951-Q1完全相同)。

    我建议您将滤波器 fc 设置为系统开关频率的约5倍、并在产品测试/调试期间检查该值是否有效。

    一件非常重要的事情是、确保滤波电容器放置在 CS 引脚上、并经由一条低阻抗路径连接到 IC 的 GND 引脚、并且滤波器 R 也放置在靠近滤波器 C 的位置

    此致

    Colin