请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951-Q1 主题中讨论的其他器件: UCC28950
各位专家:
在我们设计的 PCB 上、变压器初级侧的电流为 Serge、我们在 CS 引脚上添加 LPF 以避免浪涌。
1.这种理解是否正确以避免这种浪涌?
2.如果这个答案是肯定的,我们应该为这个 LPF 设置什么 fc? 我们目前将 FS 设置为200kHz、以过滤该浪涌。
此致、
Uchikoshi