请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844 主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC25600、 UCC28C43、 UCC29910
大家好、
我的客户正在寻找适用于以下规格的应用手册或 TI 设计。 请提供帮助、非常感谢!
- 输入电压
- AC323~506V
- 50/60Hz±5Hz
- 输出电压
- 400V 直流
- 输出功率
-
- < 180W
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sean
UCC29910也可以支持此类规范。 请参阅以下 EVM。
http://www.ti.com/lit/ug/sluu505a/sluu505a.pdf
使用 UCC29910、还需要辅助电源。
此致、
云生