This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:输入 AC323~506V/输出400VDC 的相关应用手册

Guru**** 2539770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC25600, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818378/uc2844-related-application-note-of-input-ac323-506v-output-400vdc

器件型号:UC2844
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC25600UCC28C43UCC29910

大家好、  

我的客户正在寻找适用于以下规格的应用手册或 TI 设计。 请提供帮助、非常感谢!

  • 输入电压
    1. AC323~506V
    2. 50/60Hz±5Hz
  •  输出电压
    1. 400V 直流
  •  输出功率
    1. < 180W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    我没有找到适用于此类较高交流输入的参考设计。 以下是我的评论:

    PFC:UCC28180。 PFC 的输出电压为800V。

    LLC:UCC25600。 将800V 转换为400V。

    UCC28C43:作为辅助电源控制器。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    客户还发现 了 UCC29910APW 作为解决方案、您是否可以检查是否存在任何问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    UCC29910也可以支持此类规范。 请参阅以下 EVM。

    http://www.ti.com/lit/ug/sluu505a/sluu505a.pdf

    使用 UCC29910、还需要辅助电源。

    此致、

    云生