This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电压限制

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS2663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818907/tps25982-voltage-limit

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件: TPS2663LM5069

您好!

我计划在 我们的航空电子系统中使用 TPS25982 IC 作为电子保险丝、这是一个28V 直流系统。 但是、在数据表中、建议的电压限值为24V。考虑到绝对最大电压为30V、在28V 系统中、该器件的性能如何? 我应该使用不同的 IC、还是可以将 TPS25982用于我们的28V 系统?  

谢谢

Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    感谢您的联系

    如果28V 是您的连续工作电压、我们建议考虑 TPS266x 系列的高压电子保险丝器件。

    您能否分享最大负载电流详细信息?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供信息。 是的、28V 是连续电压、您能告诉我应该使用哪个部件吗?  

    我们有两个不同的负载、分别为5A 和20A。 正如我看到的、我只能将电子保险丝用于我们的低功耗(5A)负载。 负载是传动器、电子控制板等 它们都是28V  

    谢谢、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    感谢您提供的信息。

    对于5A、请转至 TPS2663

    对于20A 的情况、您将需要基于外部 FET 的解决方案。 请考虑 LM5069。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助、这确实有助于我实现我所需的设计。  

    谢谢、

    Hossein 先生