请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25982 主题中讨论的其他器件: TPS2663、 LM5069
您好!
我计划在 我们的航空电子系统中使用 TPS25982 IC 作为电子保险丝、这是一个28V 直流系统。 但是、在数据表中、建议的电压限值为24V。考虑到绝对最大电压为30V、在28V 系统中、该器件的性能如何? 我应该使用不同的 IC、还是可以将 TPS25982用于我们的28V 系统?
谢谢
Hossein 先生