This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电压稳压器的建议

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, TPS62120, TPS62177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/818426/recomendation-for-voltage-regulator

主题中讨论的其他器件:TPS62745TPS62120TPS62177

您好!

对于我的应用、我有一个独立芯片、通过3节锂聚合物电池进行电池 SOC 估算。 问题是芯片需要3.3V 的稳压输入电压、电流消耗约为15uA (最大30uA)。 是否有人可以为我提供任何建议、说明我应该使用哪种芯片将10-12.6V 的电池转换为给定的输出值? 提前感谢!

此致、  

Emmanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel、

    如果 Vin 稍微低一点、TPS62745将非常高效。  但实际上、最低功耗的降压转换器是 TPS62120。   

    TPS62177在其睡眠模式下的功耗将更低。  如果此电源轨上的负载最大值实际上仅为30uA、则您可以始终在其睡眠模式下运行。  对于更高的电流、您的 SoC 需要禁用睡眠模式以支持它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、 感谢您的快速回答! 我在看一下数据表、我想、正如您提到的、TPS62177将非常适合我的应用。 再次感谢、祝您愉快。 此致、 Emmanuel