请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS62745、 TPS62120、 TPS62177您好!
对于我的应用、我有一个独立芯片、通过3节锂聚合物电池进行电池 SOC 估算。 问题是芯片需要3.3V 的稳压输入电压、电流消耗约为15uA (最大30uA)。 是否有人可以为我提供任何建议、说明我应该使用哪种芯片将10-12.6V 的电池转换为给定的输出值? 提前感谢!
此致、
Emmanuel