主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我们在升压设计中使用 LM51551。 运行仿真的方法。 是否有人可以提供下载模型的链接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Heng Chuan、
感谢您在设计中使用 LM5155。
由于您使用的是升压应用、我建议您不要使用 LM5155-1、因为断续模式故障计时器在启动期间启用、并且可能会影响启动时的性能、因此请改用不具有断续模式的 LM5155。
SPICE 模型位于以下位置: http://www.ti.com/product/LM5155-Q1/toolssoftware
请注意、我们将延迟回复、直至美国假期的下一周。
此外、我已将此主题重新分配给 SPICE 模型组、以防您在加密模型方面遇到一些问题。
谢谢、
Richard