This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5155:通用 Spice 模型

Guru**** 2536980 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816947/tina-spice-lm5155-general-spice-model

器件型号:LM5155
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我们在升压设计中使用 LM51551。  运行仿真的方法。  是否有人可以提供下载模型的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng Chuan、

    感谢您在设计中使用 LM5155。

    由于您使用的是升压应用、我建议您不要使用 LM5155-1、因为断续模式故障计时器在启动期间启用、并且可能会影响启动时的性能、因此请改用不具有断续模式的 LM5155。  

    SPICE 模型位于以下位置: http://www.ti.com/product/LM5155-Q1/toolssoftware

    请注意、我们将延迟回复、直至美国假期的下一周。

    此外、我已将此主题重新分配给 SPICE 模型组、以防您在加密模型方面遇到一些问题。  

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的回复和建议。

    我正在寻找通用 SPICE 模型、而不是 PSPICE 模型。  您提到的链接仅具有 PSPICE 模型。

    快乐的假期!

    谢谢、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    我们只有 LM5155的 PSpice 模型。 此外、在 WEBENCH 设计器工具中启用了 TINA-TI 导出选项。 您可以使用 WEBENCH 设计器设置所需的设计、并将其导出到 TINA-TI。  

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    感谢您提供信息。  平均模式如何?  它是否也可用?

    此致、

    恒川

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heng、

    只有瞬态模型可用于 LM5155。 平均模型不可用。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta