This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:OVP 调优

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816754/tps92691-ovp-tuning

器件型号:TPS92691

你(们)好 亲爱的朋友、请向我解释:

1、如何选择和调节 OVP (比工作电压高出多少)。

2. OVP 迟滞应该是多少以及它的工作原理是什么?

感谢你的帮助。

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    过压应比最大输出电压高出大约3V、具体取决于您的应用、它可能更高。  而迟滞应比最大输出电压低大约2V。

    OVP 的主要目的是防止输出电压过高、从而在出现断路时损坏电路板上的任何器件。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan、感谢您的帮助。 其他几个问题:

    1.我是否正确理解迟滞机制:发生过压时、系统仅在电压低于 OVP 电压并达到迟滞电压时才会关断并再次启动?  那么、如果我有56V 目标电压和60V OVP、是否最好更接近目标(例如55V、5V 迟滞)或 OVP (例如58V、 2V 迟滞)? 如果可能、请说出几个关于原因的词。

    2.由于 IC 以前曾多次损坏,我想 IC 的最大65V 以上可能会出现尖峰峰值,LED 上的62V 齐纳二极管是否会保护 IC?

    谢谢、

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roman、

    1. 您的理解是正确的。  其中、您设置 OVP 和迟滞是系统级问题和要求。

    2. 您需要验证 LED 正向电压最大值不会向 TPS92691反馈65V 以上的任何电压。  如果最大 LED 正向电压高于62V、则使用62V 齐纳二极管时、所有电流都可以流入齐纳二极管、此外、还需要考虑齐纳钳位电压的最大值和最小值。  我不会使用齐纳二极管。  需要验证最大 LED 正向电压是否不高于62V。  如果是这种情况、则 IC 部件不应损坏。