Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
你(们)好 亲爱的朋友、请向我解释:
1、如何选择和调节 OVP (比工作电压高出多少)。
2. OVP 迟滞应该是多少以及它的工作原理是什么?
感谢你的帮助。
罗马
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tuan、感谢您的帮助。 其他几个问题:
1.我是否正确理解迟滞机制:发生过压时、系统仅在电压低于 OVP 电压并达到迟滞电压时才会关断并再次启动? 那么、如果我有56V 目标电压和60V OVP、是否最好更接近目标(例如55V、5V 迟滞)或 OVP (例如58V、 2V 迟滞)? 如果可能、请说出几个关于原因的词。
2.由于 IC 以前曾多次损坏,我想 IC 的最大65V 以上可能会出现尖峰峰值,LED 上的62V 齐纳二极管是否会保护 IC?
谢谢、
罗马
您好、Roman、
1. 您的理解是正确的。 其中、您设置 OVP 和迟滞是系统级问题和要求。
2. 您需要验证 LED 正向电压最大值不会向 TPS92691反馈65V 以上的任何电压。 如果最大 LED 正向电压高于62V、则使用62V 齐纳二极管时、所有电流都可以流入齐纳二极管、此外、还需要考虑齐纳钳位电压的最大值和最小值。 我不会使用齐纳二极管。 需要验证最大 LED 正向电压是否不高于62V。 如果是这种情况、则 IC 部件不应损坏。