This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq77915 IC 发生故障、DSG 引脚短接至 VSS

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817680/bq77915-ic-failing-with-dsg-pin-shorted-to-vss

器件型号:BQ77915

我们已经发生了几起 基于 bq77915的电池保护板发生故障的事件、我们无法解释这些事件。 我们使用的电路直接超出数据表。 我已附上原理图的 PDF (TS 和 VTB 之间缺少电阻器、该电阻器已添加)。

在发生故障的电路板上、IC 的 DSG 引脚在内部短接至 VSS。 除此之外、IC 仍然正常工作。 如果 IC 未尝试将 DSG 引脚驱动为高电平、它仍会为 CHG 引脚加电并正确运行。 当它尝试驱动 DSG 引脚时、它消耗的电流过大、并且 VDD 上的电压几乎降为零(R1上的电压会下降- VDD 引脚上的串联电阻)。

MOSFET 已经过测试、发现仍在工作。 电流感应电阻器(R14)存在一些损坏、但在拆卸电池组期间可能会发生机械损坏。 电流感应电阻器为1/2W 器件(SUSUSUUKRL1220E-M-R120-F-T5)。

电池组的充电电流最大为300mA。 放电电流远小于(小于100mA)。 电池为4S NCR18500A。 我们不确定电路板在哪些条件下发生故障。 就我们所能知、它只是在正常运行期间(无短路、过载等)。 电池组外部还有二级保护、可防止电池完全放电或过充。

我们尝试通过测试一系列条件来重现此故障、包括输出短路、过充和欠放电。 我们已经尝试了实际负载以及具有夸张电感的虚拟负载的测试。 但 IC 仍然保持不变。

是否有任何想法可以导致这种类型的故障?  

e2e.ti.com/.../Battery-Protection-Schematics.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我在原理图中看不到 DSG 故障的任何解释。 电池组的条件似乎受到良好的控制、DSG 与采用5.1k R9的外部电路具有良好的隔离。  

    原理图上的唯一观察结果是 PRES、SRP 或 SRN 上没有外部电阻。  如果存在合适的系统瞬态、用于短时 ESD 事件的 ESD 保护可能会向器件中传导大电流。  不清楚这是否会或如何影响 DSG、但这是一个观察结果。 根据我对该部件的经验、它非常耐用、就像您的测试一样。  最好查看组装过程、以查看 DSG 引脚在处理或测试期间是否会承受一些应力、直到稍后才会出现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我将记住在 PRES、SRN 和 SRP 线路上添加外部电阻的建议。 如果我们修改电路板、我将尝试将其挤入。

    由于这是我们第一批手工组装的电路板。 您在装配过程中会查找哪些类型的问题? ESD? 焊接温度? 还有事吗?  显微镜下的焊点看起来都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    无论是在部件加工、焊接烙铁还是在装配中的电路节点上使用其他工具、ESD 都是一个常见的问题。  另一个领域是电路板测试、无论是探头或测试装置可能接触到错误的电压、还是仪器可能在设置或转换期间过冲。