我们已经发生了几起 基于 bq77915的电池保护板发生故障的事件、我们无法解释这些事件。 我们使用的电路直接超出数据表。 我已附上原理图的 PDF (TS 和 VTB 之间缺少电阻器、该电阻器已添加)。
在发生故障的电路板上、IC 的 DSG 引脚在内部短接至 VSS。 除此之外、IC 仍然正常工作。 如果 IC 未尝试将 DSG 引脚驱动为高电平、它仍会为 CHG 引脚加电并正确运行。 当它尝试驱动 DSG 引脚时、它消耗的电流过大、并且 VDD 上的电压几乎降为零(R1上的电压会下降- VDD 引脚上的串联电阻)。
MOSFET 已经过测试、发现仍在工作。 电流感应电阻器(R14)存在一些损坏、但在拆卸电池组期间可能会发生机械损坏。 电流感应电阻器为1/2W 器件(SUSUSUUKRL1220E-M-R120-F-T5)。
电池组的充电电流最大为300mA。 放电电流远小于(小于100mA)。 电池为4S NCR18500A。 我们不确定电路板在哪些条件下发生故障。 就我们所能知、它只是在正常运行期间(无短路、过载等)。 电池组外部还有二级保护、可防止电池完全放电或过充。
我们尝试通过测试一系列条件来重现此故障、包括输出短路、过充和欠放电。 我们已经尝试了实际负载以及具有夸张电感的虚拟负载的测试。 但 IC 仍然保持不变。
是否有任何想法可以导致这种类型的故障?