This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:OCP 期间的 FB 钳位电压

Guru**** 2812205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817031/tps548d22-fb-plat-voltage-during-ocp

器件型号:TPS548D22

您好!

我们正在测试 TPS548D22 OCP、发现 FB 电压具有一个低于 UVP 的平台、最后一次与 UVP 延迟相同、您能不能帮助解释这种现象的原因? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当负载电流超过电流限制时、输出电压将折返。  在这种情况下、它会折返至低于 UVP 电平。  UVP 保护的延迟时间通常为1毫秒。  1ms 后、UVP 被激活、高侧 FET 被锁存、低侧 FET 被锁存、从而将输出电压放电至零伏。  详细介绍了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    我们想详细了解输出电压为什么折返至520mV 电平、您能不能帮助解释原因? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    VSEL 为默认值37.4KΩ μ V、因此 UVP 电压电平应为0.9*0.68=612mV、但输出电压平台为520mV 电平、我们不知道背后的原因是什么。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压可能低于 UVP 阈值。  UVP 必须在1毫秒内保持较低电平才能将输出锁存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    为什么电压低于 UVP 阈值、我在数据表中看不到说明、您是否有一些文档来解释这种现象? 我已更改 VSEL、似乎电压为基准值的52%、而不是68%。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳制电压没有限制。 它可能会低于 UVP 阈值。 电压电平由负载电流高于电流限值的相对量决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    您能否向我提供一些测试报告或 OCP 方框图来验证结论? 谢谢。

    此致。

    陈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是基本的转换器操作。  当负载电流增加到电流限值以上时、输出电压会折返。  负载电流高于电流限制越高、输出电压就越低。  UVP 电路中没有钳位、可防止输出电压降至阈值以下。  如果输出电压低于 UVP 阈值超过1毫秒、高侧开关关闭、低侧开关锁存、使输出电流放电。  您的波形中清楚地显示了它。  您可以使用 EVM 尝试此操作。  手动将电流增加到刚好低于限值。  输出电压将处于调节状态。  现在、缓慢增大负载电流、使其高于电流限制。  您将看到输出电压开始下降。  您增加的负载越多、输出电压就越低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    感谢您的解释、我们单独测试了50A 和70A OCP、但发现波形和电压电平之间几乎没有差异。 您能否检查电路设计结构并向我们解释 OCP 功能? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅我之前的说明。  这是明确的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    但答案与测试结果不符、不同负载电流下的输出电压与我们测试的相同。 请帮您解释这一结果吗? 谢谢。

    这是基本的转换器操作。  当负载电流增加到电流限值以上时、输出电压会折返。  负载电流高于电流限制越高、输出电压就越低。  UVP 电路中没有钳位、可防止输出电压降至阈值以下。  如果输出电压低于 UVP 阈值超过1毫秒、高侧开关关闭、低侧开关锁存、使输出电流放电。  您的波形中清楚地显示了它。  您可以使用 EVM 尝试此操作。  手动将电流增加到刚好低于限值。  输出电压将处于调节状态。  现在、缓慢增大负载电流、使其高于电流限制。  您将看到输出电压开始下降。  您增加的负载越多、输出电压就越低。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有钳位电压。  在电流限制期间、电压可能会折返至低于 UVP 设定点的电平。  如果低于 UVP 设定点的时间超过1ms、则输出将在低侧 FET 锁存时放电。  我不明白为什么你对此很钝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、John

    实际上、我对下面突出显示的描述很不高兴。 50A 和70A 的波形看起来是一样的。

    这是基本的转换器操作。  当负载电流增加到电流限值以上时、输出电压会折返。   负载电流高于电流限制越高、输出电压就越低。   UVP 电路中没有钳位、可防止输出电压降至阈值以下。  如果输出电压低于 UVP 阈值超过1毫秒、高侧开关关闭、低侧开关锁存、使输出电流放电。  您的波形中清楚地显示了它。  您可以使用 EVM 尝试此操作。  手动将电流增加到刚好低于限值。  输出电压将处于调节状态。  现在、缓慢增大负载电流、使其高于电流限制。  您将看到输出电压开始下降。   您增加的负载越多、输出电压就越低。

     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    当触发 OCP 功能时、器件的输出电流被限制为 I_lim、低于负载。 输出电压往往会下降、因为负载需求高于 转换器可以支持的负载需求。 您可以将其理解为 Vout_OCP=I_lim* Rload、当 Rload 减小(Iload 增大)时 Vout 会下降。  我认为50A 和70A 波形看起来相同的原因是差异不够。 您可以更改 I_lim 以检查 Vout_OCP 是否更改。

    此致、

    Bruce