This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400模块 IC MSP430烧录、我更换 MSP430更新固件、但无法与 bq 评估软件通信

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817486/ev2400-module-ic-msp430-burn-i-replace-msp430-update-firmware-but-not-communicate-with-bq-evaluation-software

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529EV2400MSP430USBDEVPACK

您好!

我们通过将其中一个引脚与高压线路短接来烧坏微控制器。 我们购买了新的 MSP430F5529芯片并将其焊接在 PCB 上。  

我们按照   www.ti.com/.../slaa452c.pdf 上提到的步骤操作 -转到该文档的第5节,其中显示了如何在具有 USB 接口的 MSP430中安装新固件,因为它已经有内置的引导加载程序。下载(MMSP430USBDEVPACK)和闪存前固件, 在 EV2400板 USB 连接器 D+和 D-引脚0V 上、您能告诉我我应该怎么做吗? 如何解决此 probleme2e.ti.com/.../7103.EV2400FW_5F00_0013.txt 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这里没有可为您提供帮助的启动文档。 您可以尝试 Ake 在文章中提出的建议、看看是否有任何导联短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的回复、我将查看一下。