Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、 EV2400、 MSP430USBDEVPACK您好!
我们通过将其中一个引脚与高压线路短接来烧坏微控制器。 我们购买了新的 MSP430F5529芯片并将其焊接在 PCB 上。
我们按照 www.ti.com/.../slaa452c.pdf 上提到的步骤操作 -转到该文档的第5节,其中显示了如何在具有 USB 接口的 MSP430中安装新固件,因为它已经有内置的引导加载程序。下载(MMSP430USBDEVPACK)和闪存前固件, 在 EV2400板 USB 连接器 D+和 D-引脚0V 上、您能告诉我我应该怎么做吗? 如何解决此 probleme2e.ti.com/.../7103.EV2400FW_5F00_0013.txt 问题