This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090-Q1:开关引脚的绝对负电压额定值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62090-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817179/tps62090-q1-absolute-negative-voltage-rating-for-switching-pin

器件型号:TPS62090-Q1

大家好、  

我是否可以帮您了解  TPS62090-Q1开关引脚的绝对负电压额定值?

数据表仅显示-0.3V、并且由于 低侧 MOSFET 的体二极管 VF 在测量值的-0.5V 左右、因此-0.3看起来不合理。

@3.3V 输入电压、1.2V 输出电压、0.5A 输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    首先、这是一个非常正常的波形、  -0.3V (规格)和-0.5V (您的测试)之间的差异是-0.3V 是直流值、-0.5V 是交流值、我们将在新器件的数据表中区分这两个值。 您可以参阅 tps62811的数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62811-q1.pdf

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。