请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73606 您好!
我想就 LM73606用例提出几个问题、如下所示。
(1)关于 VFB 精度、数据表仅介绍了 PWM 模式。 PFM 模式是否也有、或者它是否与 PWM 模式相同?
(2)如果 SW 引脚 异常地短接至 GND、是否存在损坏问题或 LM73606保护功能是否可以假装存在这种问题?
(3)如果我们将 E-cap (具有更高的 ESR)用于输出电容器、LM73606是否可以覆盖环路增益或在设计中已经考虑过该增益、该怎么办?
提前感谢。
S.Sawamoto