This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:用例问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816900/lm73606-use-case-questions

器件型号:LM73606

您好!

我想就 LM73606用例提出几个问题、如下所示。

(1)关于 VFB 精度、数据表仅介绍了 PWM 模式。 PFM 模式是否也有、或者它是否与 PWM 模式相同?

(2)如果 SW 引脚 异常地短接至 GND、是否存在损坏问题或 LM73606保护功能是否可以假装存在这种问题?

(3)如果我们将 E-cap (具有更高的 ESR)用于输出电容器、LM73606是否可以覆盖环路增益或在设计中已经考虑过该增益、该怎么办?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨沃本-圣、

    我们现在正在编译答案、并将很快返回给您。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    1) 1)关于 VFB 精度、PFM 情况的典型值仅为2%

    2) 2)是的、可能会发生潜在的损坏、因为即使存在高侧电流限制、但高侧电流限制需要时间做出反应。 因此、FET 可能会受到损坏。 我们在输出短接至 GND 时提供保护

    3) 3)我认为设计中未考虑这一点、建议的输出电容器表基于 ESR 较低的陶瓷输出电容器。 因此、您需要在输出电容器具有更高 ESR 的情况下检查器件的稳定性、因为它将向系统引入零。

    谢谢

    -Arief