This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650941EVM-116:关于自启动

Guru**** 2893250 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TPS65094, CSD87588N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816162/tps650941evm-116-about-self-turn-on

器件型号:TPS650941EVM-116
主题中讨论的其他器件:CSD87381PTPS65094CSD87588N

您好!

EVM 评估时、低侧 FET (CSD87381P)的 Vgs 确认电压超过最小值(1.2V)。
我认为这是由于自启动。

EVM 是否会导致自启动出现任何问题?
条件为 Vin = 12V、Vout = 1.1V、Iout = 15A。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    您能否提供一个示波器图像来描述您观察到的内容?

    从较高的层面来看、FET 不应面临自启动风险、因为 PMIC 将 FET 的栅极驱动至0V。

    如果 PMICEN 引脚为高电平、TPS65094器件将打开、如果 THERMTRIPB 信号也不是高电平、则 PMIC 将在达到 S5状态后关闭。 然后、如果 PMICEN 仍然为高电平、它将再次上电。 这种循环效应通常会被误认为是意外的直流电压(即1.8V 电压轨将测量为1.2V、因为它在 S5之前处于导通状态、然后再次关断、然后在一个周期中再次导通)。

    最后一项是 CSD87381P 的裕度将非常低、最高为15A BUCK2上的 CSD87588N 应该能够支持15A、但我并不一定希望 CSD87381P 能够处理16.5W 输出。 器件可能发生电源故障/电流限制事件、导致关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    由于这是我们客户的波形、我想通过电子邮件或 E2E 社区的直接消息进行讨论。
    有可能吗?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    是的、如果您无法共享波形、您可以在 E2E 上将消息发送给我。