Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TPS65094, CSD87588N
主题中讨论的其他器件:CSD87381P、 TPS65094、 CSD87588N
您好!
EVM 评估时、低侧 FET (CSD87381P)的 Vgs 确认电压超过最小值(1.2V)。
我认为这是由于自启动。
EVM 是否会导致自启动出现任何问题?
条件为 Vin = 12V、Vout = 1.1V、Iout = 15A。
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TPS65094, CSD87588N
您好!
EVM 评估时、低侧 FET (CSD87381P)的 Vgs 确认电压超过最小值(1.2V)。
我认为这是由于自启动。
EVM 是否会导致自启动出现任何问题?
条件为 Vin = 12V、Vout = 1.1V、Iout = 15A。
此致、
YUto Sakai
您好、Sakai-San、
您能否提供一个示波器图像来描述您观察到的内容?
从较高的层面来看、FET 不应面临自启动风险、因为 PMIC 将 FET 的栅极驱动至0V。
如果 PMICEN 引脚为高电平、TPS65094器件将打开、如果 THERMTRIPB 信号也不是高电平、则 PMIC 将在达到 S5状态后关闭。 然后、如果 PMICEN 仍然为高电平、它将再次上电。 这种循环效应通常会被误认为是意外的直流电压(即1.8V 电压轨将测量为1.2V、因为它在 S5之前处于导通状态、然后再次关断、然后在一个周期中再次导通)。
最后一项是 CSD87381P 的裕度将非常低、最高为15A BUCK2上的 CSD87588N 应该能够支持15A、但我并不一定希望 CSD87381P 能够处理16.5W 输出。 器件可能发生电源故障/电流限制事件、导致关断。