This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:Isys 电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25882, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816848/bq25882-isys-current

器件型号:BQ25882
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好!  

我想设计电池管理、它可以为2节锂电池充电。  
我的系统需要至少7 - 8伏和3A。
BQ25882是否可以在系统系列上支持它?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andri、

    不幸的是、不是  BQ25882最大输出电流为2.2A。 我建议查看 BQ25713。

    此致、

    Jeff