This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:非对称占空比运行

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/817030/ucc28950-asymmetric-duty-cycle-operation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他部件:UCC3895UCC28951

尊敬的论坛:

请告诉我、UCC28950版中是否仍然出现了文档"SLUA275:UCC3895 outc/OUTD 非对称占空比运行"中描述的问题?

提前感谢您。
此致

David Nagy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    UCC28950和更新的 UCC28951具有与 UCC3895上使用的完全不同的内部设计。 当 Ton 时间降至低于特定的用户可设置电平(TMIN 引脚)时、UCC28950和 UCC28951将进入突发模式、这意味着较新的器件绝不会在极小的占空比下运行、这会导致 UCC3895出现问题。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的反馈!