This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:从 PSM 到 PWM 的转换条件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585, TLV62568
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816819/tlv62568-the-transition-condition-from-psm-to-pwm

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TLV62585

大家好、

我是否可以确切地知道模式转换的条件?  峰值电流? 或者更多?

1.从 PSM 到 PWM

2.从 PWM 到 PSM

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    感谢您的到来。

    TLV62568/9和 TLV62585均为峰值电流控制型器件、它们具有从 PSM 到 PWM 的相同转换机制。

    控制电路在 PWM 模式下监控电感器电流的峰值、一旦电感器电流降至低于特定阈值、电感器电流将根据器件上的负载降低、因此处于 PSM 模式。  

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    感谢您的帮助、理解、

    我是否可以知道电流的确切转换点? 这是我们客户 设计的关键参数。

    非常感谢、

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    如果我正确理解了您的问题、您想知道从 PWM 转换到 PSM 所发生的平均负载电流。

    您可以在每个产品的数据表中的效率曲线中看到这一点。 下图显示了一个示例。 这将为您提供有关过渡点的良好指示。

    此致、

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    谢谢您、但负载电流的转换点在不同的占空比下是不同的。

    但内部开关电流阈值应在内部固定。 这就是我要知道的、我可以根据这一点 来计算 我们设计的电感器和占空比。 您能否帮助提供内部开关电流转换点的值?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chentsu、

    这些器件是成本优化型器件、此参数未经数据表认证。 PWM 和 PSM 模式变化的过渡点可能会因温度、占空比等各种条件而异、并且无法说明确切的值。  

    此致、

    Omar