This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940是否支持高电流锂聚合物电池

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816041/bq76940-do-bq76940-support-for-high-current-lithium-polymer-batteries

器件型号:BQ76940

如数据表中所述,它仅支持锂离子和磷酸铁锂电池。

它是否支持额定值为3.7V/10Ah 或更高的大电流容量锂聚合物电池?

如果是,直到它支持的最大容量,我已经看到容量为3.7V/21Ah 的锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,进一步测试需要回答的另一个问题。

    当 BQ76940开始之前任何电池都处于欠压状态时、BQ76940的行为是什么?

    我观察到 CHG 和 DSG 均为低电平。 那么、这是已知行为吗?

    因此、我们无法连接充电器、因为 CHG=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希·瓦伊有限公司

    是的、如果器件启动时、CHG 和 DSG 都将为低电平。  MCU 必须写入 CHG_ON 和 DSG_ON 才能打开 FET。  如果发生故障阻止 FET 导通、则 FET 不会导通。  

    欠压不会阻止 CHG 导通。

    欠压将阻止 DSG 导通。  如果清除欠压状态、则需要重新设置延迟时间、在此期间可以启用 DSG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 WM5295提供快速响应。

    虽然您没有回答第一个问题,但 BQ76940是否支持高电流容量的锂聚合物电池,如3.7V/20Ah?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希·瓦伊有限公司

    是的、它可以支持高电流设计、因为 BQ76940将电流表示为电压。  选择感应电阻器以获得合适的电压范围、然后选择 SRP 和 SRN 以获得 CC 读数和保护级别。 不过、请记住以下几点:

    CC 是16位、看起来很像、但动态范围仍然有限。  当支持大电流时、分辨率会降低。

    瞬态的电压可能会更高。  较高的电流意味着 LDI/dt 可能更高、请观察系统电感和开关时间。

    虽然建议 SRP 范围较小、但它确实具有较大的范围、但最终会受到限制。  注意系统中的电阻并适当地找到接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 WM5295的支持