如数据表中所述,它仅支持锂离子和磷酸铁锂电池。
它是否支持额定值为3.7V/10Ah 或更高的大电流容量锂聚合物电池?
如果是,直到它支持的最大容量,我已经看到容量为3.7V/21Ah 的锂聚合物电池。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
希·瓦伊有限公司
是的、它可以支持高电流设计、因为 BQ76940将电流表示为电压。 选择感应电阻器以获得合适的电压范围、然后选择 SRP 和 SRN 以获得 CC 读数和保护级别。 不过、请记住以下几点:
CC 是16位、看起来很像、但动态范围仍然有限。 当支持大电流时、分辨率会降低。
瞬态的电压可能会更高。 较高的电流意味着 LDI/dt 可能更高、请观察系统电感和开关时间。
虽然建议 SRP 范围较小、但它确实具有较大的范围、但最终会受到限制。 注意系统中的电阻并适当地找到接地。