This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案建议:24V 输入、三路输出:5V (2.5A)、15V (1.5A)、-15V (200mA)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5163, LM5166, LM76002, TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816710/solution-recommendation-24v-input-three-output-5v-2-5a-15v-1-5a--15v-200ma

主题中讨论的其他器件:LM5163LM5166LM76002TPS65131TPS65130

您好!

您能否推荐一种支持24V 输入[48V 峰值]和三路输出5V (2.5A)、15V (1.5A) 、-15 (200mA)的解决方案。  

。器件越少、T Ü V S Ü D 就越好。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    对于5V 和15V 输出、您可以考虑使用 LM76002/3。 15V 是通过配置为反相降压/升压的降压转换器实现的-在给定此处所需的电流电平时、请考虑 LM5166 65V/0.5A 或 LM5163 100V/0.5A 转换器。 请注意、反相降压/升压所需的输入电压额定值为 Vin + Vout = 48V + 15V = 63V。 WEBENCH 可帮助您完成这些设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的回复。 根据您的建议、 需要3个器件、它仅满足输入和输出要求。 我希望有更好的想法。  例如,刚刚找到 的 TPS65131可以支持两个输出,包括-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、

    是的、TPS65130/1可以脱离5V 电源轨运行以生成-15V 输出。 但是、其电流能力不够高、无法提供+15V 输出(22.5W)。 另一种选择是使用高压转换器提供+15V 输出、然后使用该电源轨提供-15V (反相降压/升压转换器)和+5V (降压转换器)。 仍然有三个 IC、但至少只有一个是高电压。

    此致、

    Tim