请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL783 客户正在寻找具有70V 输入电压和0.3A 最大输出电流的 LDO。 我正在检查 TL783、但建议的工作温度为0°C 至125°C、其最低温度要求为-40°C TL783在-40°C 温度下工作是否有风险? 哪个规格将受到影响? 我们的产品系列中是否有任何其他器件可满足其规格? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.