This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:TL783在-40°C 温度下工作是否存在任何风险

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816714/tl783-is-there-any-risk-for-tl783-to-work-with--40-c

器件型号:TL783

客户正在寻找具有70V 输入电压和0.3A 最大输出电流的 LDO。 我正在检查 TL783、但建议的工作温度为0°C 至125°C、其最低温度要求为-40°C TL783在-40°C 温度下工作是否有风险? 哪个规格将受到影响? 我们的产品系列中是否有任何其他器件可满足其规格?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    TL783经过设计、测试和表征、最低工作温度为0 C。 遗憾的是、我们不提供可在您的应用条件(VIN=70V、IOUT=300mA)下工作的 LDO 或线性稳压器。  

    您能评论一下此应用所需的输出电压吗?  在使用 LDO 清理信号之前、您能否使用初始开关稳压器降低输入电压?