请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5141-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5141
您好!
我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我从客户那里得到了一个有关 LM5141器件的问题。
问题是 VIN 和 VCCX 之间的关系。
关于 VIN 和 VCCX 的序列、我之前问过以下主题、并获得了保持 VIN > VCCX 关系的建议。
我想就上述问题提出更多问题。
对于 VIN > VCCX 的情况、即使 VCCX 超过 VIN 约0.6V、也可以吗? (寄生二极管部件是否正常?)
或不能超过0.1V?
我希望您能告诉我 VIN 和 VCCX 之间的关系是基于确定哪个序列。
我从客户那里得到了一个有关 LM5141器件的问题。
问题是 VIN 和 VCCX 之间的关系。
关于 VIN 和 VCCX 的序列、我之前问过以下主题、并获得了保持 VIN > VCCX 关系的建议。
我想就上述问题提出更多问题。
对于 VIN > VCCX 的情况、即使 VCCX 超过 VIN 约0.6V、也可以吗? (寄生二极管部件是否正常?)
或不能超过0.1V?
我希望您能告诉我 VIN 和 VCCX 之间的关系是基于确定哪个序列。
此致、