This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:VIN 和 VCCX 之间的关系

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816523/lm5141-q1-about-the-relationship-between-vin-and-vccx

器件型号:LM5141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5141

您好!

我是负责 TI 产品的经销商的 FAE。
我从客户那里得到了一个有关 LM5141器件的问题。
问题是 VIN 和 VCCX 之间的关系。
关于 VIN 和 VCCX 的序列、我之前问过以下主题、并获得了保持 VIN > VCCX 关系的建议。
我想就上述问题提出更多问题。
对于 VIN > VCCX 的情况、即使 VCCX 超过 VIN 约0.6V、也可以吗? (寄生二极管部件是否正常?)
或不能超过0.1V?
我希望您能告诉我 VIN 和 VCCX 之间的关系是基于确定哪个序列。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是的、VCCX 可以是高于 VIN 的二极管电压(这是与 VCC 稳压器关联的体二极管)。 该电压在高温下最低。

    此致、

    Tim