Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562210A 大家好、
TPS562210A 能否从5V 生成3.3V 电压?
您是否有任何公式可根据输入电压范围计算可用输出电压范围?
根据我的理解、DCAP2架构上存在 Vout 范围限制、这是因为需要为适当的开关充电引导电容器。
但 我不确定如何计算输出电压范围。
此致、
Takashi Onawa