This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562210A:输出电压范围

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816473/tps562210a-output-voltage-range

器件型号:TPS562210A

大家好、

TPS562210A 能否从5V 生成3.3V 电压?

您是否有任何公式可根据输入电压范围计算可用输出电压范围?

根据我的理解、DCAP2架构上存在 Vout 范围限制、这是因为需要为适当的开关充电引导电容器。
但 我不确定如何计算输出电压范围。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    限制是最大占空比80%。 因此、5V 至3.3V 是可以的。 谢谢!