请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好 ,Onyx Ahiakwo ,
一段时间前、您回答我为我的电池使用默认化学 ID:
>您好,Bitou
>您可以在芯片上使用默认 chem id。
>谢谢
> Onyx
通过读取带有命令控制(0x01)的默认 Chem_ID sub_command (0x0006)、我可以得到2081 Panasonic NCA653864SA (2400mAh)镍镉电池/碳电池
我的电池(ER26500)的类型为 LiSoCI2。
我是否应该保留默认化学 ID?
我的电池应该使用哪种化学 ID?
谢谢、