This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100:适用于 BQ35100芯片套件的 ER26500电池的化学 ID

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816270/bq35100-bq35100-chemical-id-for-er26500-battery-for-bq35100-chip-suite

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好 

一段时间前、您回答我为我的电池使用默认化学 ID:

e2e.ti.com/.../2735036

>您好,Bitou
>您可以在芯片上使用默认 chem id。
>谢谢
> Onyx

通过读取带有命令控制(0x01)的默认 Chem_ID sub_command (0x0006)、我可以得到2081 Panasonic NCA653864SA (2400mAh)镍镉电池/碳电池

我的电池(ER26500)的类型为 LiSoCI2。

我是否应该保留默认化学 ID?

我的电池应该使用哪种化学 ID?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bitou:

    您能否 发送使用 bqstudio 发送的命令的屏幕截图来确定器件上的 chem ID?  2081看起来与默认 chem ID 不一样。

    但是、您应该能够选择任何 LiSoCl2并使用、前提是监测计通过检查电阻表的变化率来确定 EOS。

    谢谢

    Onyx