您好!
我目前正在进行一个项目、需要在开关稳压器的外部电源(5V)和 USB 端口的电源(也是5V)之间切换。 为此、我使用了 TPS2116芯片、它看起来运行良好。 但是、一段时间后、芯片似乎随机发生故障(这是第二次发生)。 在发生故障的情况下、芯片会达到很高的温度、VIN2和 VOUT 之间的电阻始终很低。 更换芯片可以解决问题、但我无法复制原因
在原理图中、5V_EXT 来自开关稳压器、VBUS_REV 来自 USB 端口。 +3.3V 来自另一个 TPS2116的输出:
其中+3.3V_EXT 也来自开关稳压器、VIO 来自 LDO、该 LDO 将5V 从 USB 转换为3.3V
请注意、我将 PR1连接到 VIN1 (而不是通过电阻分压器)、以便始终优先选择 VIN1
感谢你的帮助