This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116随机发生故障

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174848/tps2116-tps2116-randomly-fails

器件型号:TPS2116

您好!

我目前正在进行一个项目、需要在开关稳压器的外部电源(5V)和 USB 端口的电源(也是5V)之间切换。 为此、我使用了 TPS2116芯片、它看起来运行良好。 但是、一段时间后、芯片似乎随机发生故障(这是第二次发生)。 在发生故障的情况下、芯片会达到很高的温度、VIN2和 VOUT 之间的电阻始终很低。 更换芯片可以解决问题、但我无法复制原因

在原理图中、5V_EXT 来自开关稳压器、VBUS_REV 来自 USB 端口。 +3.3V 来自另一个 TPS2116的输出:

其中+3.3V_EXT 也来自开关稳压器、VIO 来自 LDO、该 LDO 将5V 从 USB 转换为3.3V

请注意、我将 PR1连接到 VIN1 (而不是通过电阻分压器)、以便始终优先选择 VIN1

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    感谢您的联系。 我们将在本周中返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nguyen、

    您是否能够在稳态期间提供 PR1、VIN2、Vout 和 Iout 的示波器截图、从 VIN1切换到 VIN2以及从 VIN2切换到 VIN1?

    如果您还能够将 ST 上拉至外部源和探头、它会很有帮助(执行与上述相同的示波器快照、但使用 ST 而不是 Iout、因此有两组)

    您有多少电路板、在什么条件下电路板会停止工作?

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalin、

    我无法提供 Iout、因为我无法访问电流探头。  下面是适用于工作板和不工作板的示波器、适用于5V 电源多路复用器。 通过10k 电阻器将 ST 拉高至3.3V、如原理图所示:

    对于以下测量、VIN2 = 5V 且 VIN1正在切换。 由于我始终优先选择 VIN1、VOUT 应在 VOUT 可用时等于 VIN1、否则为 VIN2

    工作板:

    从 VIN2切换到 VIN1

    从 VIN1切换到 VIN2

    非工作板:

    从 VIN2切换到 VIN1

    在这种情况下、由于某种原因、VIN1不会从0开始、且 ST 始终为高电平。

    从 VIN1切换到 VIN2

    在这种情况下、即使 VIN1上的电源断开、ST 也会保持高电平、VIN1会突降、然后回到 VIN2。

    至于板的数量、我目前有5个板(4个在工作、1个在 tps2116 IC 上出现两次故障)。 对于故障情况、我很遗憾不知道原因。 但是、我可以说、在这两种情况下、相关 tps2116上没有负载(5V 电源轨上无负载)、仅连接了 VIN2 (USB 电源)、VIN1通过100k 电阻下拉至 GND、如原理图所示。

    此致、

    Vincent Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记添加稳态、但对于工作板、它的行为符合预期。 对于不工作的电路板、电压 保持与 在最后两个屏幕截图最右侧可以观察到的电平相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    我不确定为什么 VIN1会在相同条件下以该电压启动;但是、这不是我们的器件本身造成的。  

    在示波器截图中、我圈出了一些区域、其中我对您的工作板和非工作板都有顾虑。 您的电源轨看起来足够强大、足以支持负载传输。 VIN2在空载时上升、而 VIN1下降、这似乎导致器件来回切换。 我建议尝试向器件的输入电源轨添加更多电容、以防止这种情况发生。 如果不起作用、您可能会使用 ST 引脚来添加迟滞、但我不知道您的项目在重新设计电路板的这一方面会产生多大的麻烦。  

    尝试添加更多输入电容后、请告诉我它是否会改变行为。

    此致、

    Kalin Burnside