This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100Mb 以太网 PoE 变压器的方向,扼流圈到电缆侧或变压器到电缆侧?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175112/direction-of-100mb-ethernet-poe-transformer-choke-to-cable-side-or-transformer-to-cable-side

主题中讨论的其他器件:PMP11107

我们正在实施100Mb 803.3af (13W) PoE PD 器件、通过两个双绞线信号对和两个备用信号对供电。 这将从 PoE 以太网电缆馈送到"行业标准"脉冲电子器件 H2019 PoE 变压器中、这在众多 TI 参考设计中都得到了使用。

PoE 以太网电缆发出的信号是进入 H2019的扼流圈侧还是进入 H2019的变压器侧?

TI 参考设计、例如 SLUA469 "设计符合 EMI 的 PoE 供电设备的实用指南..." 显示了进入 H2019扼流圈侧的 PoE 电缆、 PMP11107的"双路输出3类 PoE 转换器"显示了进入变压器侧的 PoE 电缆侧。

我觉得 H2019的 PoE 电缆到扼流圈侧是为了限制电缆之间的 EMI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您与我们联系!

    CM 扼流圈应位于仅数据侧。 正确的做法是、如果将 CM 扼流圈放置在电源+数据混合侧、PoE 直流电流为 CM、可能会使 CM 扼流圈饱和、从而降低 EMI 稳健性。  

    2023年1月17日更新:  我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang