请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PMP11107我们正在实施100Mb 803.3af (13W) PoE PD 器件、通过两个双绞线信号对和两个备用信号对供电。 这将从 PoE 以太网电缆馈送到"行业标准"脉冲电子器件 H2019 PoE 变压器中、这在众多 TI 参考设计中都得到了使用。
PoE 以太网电缆发出的信号是进入 H2019的扼流圈侧还是进入 H2019的变压器侧?
TI 参考设计、例如 SLUA469 "设计符合 EMI 的 PoE 供电设备的实用指南..." 显示了进入 H2019扼流圈侧的 PoE 电缆、 PMP11107的"双路输出3类 PoE 转换器"显示了进入变压器侧的 PoE 电缆侧。
我觉得 H2019的 PoE 电缆到扼流圈侧是为了限制电缆之间的 EMI 吗?