This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:我们能否在功率级中使用 GaN 替代 MOSFET

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171575/bq25713-could-we-replace-mosfet-with-gan-for-power-stage

器件型号:BQ25713

大家好、

我的客户希望将 GaN 用于 BQ25713的降压/升压开关。 他们的产品是 NB。 您对此应用有任何顾虑吗? 如果您有任何意见、请告诉我。 谢谢你。

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您是否有他们想要使用的示例器件型号?

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    是的、我通过邮件将 PN 发送给您。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您发送的 GaN FET 上的规格看起来正常。 VGS 最大值过低。 我没有见过其他客户在此 应用中使用 GaN FET、因此可能存在一些不可预见的问题、但我觉得它应该很好。

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的回复。

    由于 GaN 上的 VGS 最大额定值仅为6V、并且需要负电压来关断 FET、 您是否有任何栅 极驱动器解决方案建议?

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我之前错过了 VGS Max。 6V 可能过低、因为我们将在开关期间达到6V VGS、并正常使用。 想要使用 GaN FET 的原因是什么?

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    客户希望在其产品上添加特殊功能。 他们研究了充电器电路上的 GaN FET。 您对使用 GaN FET 有任何技术问题吗? 如果没有、您还能建议 GaN FET 的栅极驱动器解决方案吗? 谢谢。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们尚未使用我们的充电控制器评估任何 GaN FET、因此我目前没有关于栅极驱动器解决方案的建议。 如前所述、我没有看到技术问题、但可能存在问题、因为我们尚未对其进行评估。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    明白了。 感谢您的评论。  

    此致、

    哈迪