请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 您好、TI 团队、我们使用的是 UCC2897A IC。 在输出短路期间、IC 会产生问题。 在我的设计中、单独的稳压电源连接到 IC、这会在短路情况下产生问题、因为逐脉冲电流限制可防止器件达到关断过流限制并进入断续模式、芯片电压不会下降。 在短路情况下、IC 将其 PWM 保持在较低的占空比、输出电压降至恒定2V、输出电流为65A。 而我的正常工作输出是14V/35A 负载。