This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:短路保护问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174975/ucc2897a-short-circuit-protection-issue

器件型号:UCC2897A

您好、TI 团队、我们使用的是 UCC2897A IC。 在输出短路期间、IC 会产生问题。 在我的设计中、单独的稳压电源连接到 IC、这会在短路情况下产生问题、因为逐脉冲电流限制可防止器件达到关断过流限制并进入断续模式、芯片电压不会下降。 在短路情况下、IC 将其 PWM 保持在较低的占空比、输出电压降至恒定2V、输出电流为65A。 而我的正常工作输出是14V/35A 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮塔

    这是您所描述的将 UCC2897A 偏置到外部的结果。 由于 VDD 在短路期间始终存在、因此绝不会超过 VDD UVLO 关闭阈值、并且转换器继续在功率限制下运行。 如果必须以这种方式偏置 UCC2897A、则需要感应在短路电流限制下运行的时间、并实现正确的响应以禁用 PWM (VSS<2.5V 或 FB<2.5V)。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮塔

    如果需要其他支持、请附上原理图和波形并提供详细说明?

    此致、

    Steve