This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:是否仅器件放置在次级侧?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC2895, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175083/ucc28950-is-only-device-placed-on-secondary-side

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC2895TL431

大家好、  

客户对 FSFB 控制器很感兴趣、询问该器件的位置、必须放置在次级侧、是否可以放置在初级侧?  

我已经检查了多个应用和 EVM、似乎每个参考设计都显示它位于次级侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的查询、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 UCC28950放置在初级侧。   

    您可以使用 TL431光耦反馈技术。   您只需要在跟随器中设置电压放大器。 在基准和 电压放大器的同相输入之间连接一个1k Ω 电阻器。  光隔离器的集电极也需要连接到同相引脚。  然后、光隔离器的发射极接地。  以下链接将为您提供使用光耦合器反馈的 UCC2895参考设计。  请注意、UCC28950将采用相同的反馈方案。  您可以将其用作有关如何设置反馈方案的参考。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 了解。 Thsi 非常乐于助人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、