请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件: UCC2895、 TL431
大家好、
客户对 FSFB 控制器很感兴趣、询问该器件的位置、必须放置在次级侧、是否可以放置在初级侧?
我已经检查了多个应用和 EVM、似乎每个参考设计都显示它位于次级侧。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
可以将 UCC28950放置在初级侧。
您可以使用 TL431光耦反馈技术。 您只需要在跟随器中设置电压放大器。 在基准和 电压放大器的同相输入之间连接一个1k Ω 电阻器。 光隔离器的集电极也需要连接到同相引脚。 然后、光隔离器的发射极接地。 以下链接将为您提供使用光耦合器反馈的 UCC2895参考设计。 请注意、UCC28950将采用相同的反馈方案。 您可以将其用作有关如何设置反馈方案的参考。
https://www.ti.com/lit/ug/sluu109b/sluu109b.pdf
此致、