主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
注意:上一个线程链接的继续- e2e.ti.com/.../bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio
生成黄金映像后、我们在 TI EVM 和开发板中对其进行了测试。 TI EVM 板上的一切工作正常、我们正在获取适当的电压、电流和百分比数据、但在我们的开发板中、我们无法正确获取读数。 我在这里提出两种情形、结果是这样。
请帮助我们找到解决方案。
TI EVM = bq27z561EVM - 011、BMS011修订版 A EVM
1) 1)我们在 TI EVM 板中测试了黄金映像、这里的一切都正常。
2) 2)我们使用 开发板测试了相同的黄金映像、但此处未获得正确的读数。 FCC、RC 和 RSOC 持续下降。 当我们为电路板加电时、一切都很好。 但是、1-2秒后、FCC 从3000mAh/实际容量跳到1000mAh 左右、RC 跳到900mAH 左右、然后它将持续降低。 我们尝试在下面找到解决方案。
I -我们使用了 TI EVM 电量监测计(TI EVM 的旁路微控制器)和开发板(开发板的旁路电量监测计部分)、一切都正常。
II -我们将 TI EVM 微控制器(TI EVM 的旁路电量监测计部分、仅使用 TI EVM 的微控制器) 与 开发板的电量监测计一起使用、我们在这里遇到了这个问题。
III -我们仅使用 TI EVM 的分立式电路(Rsense 部分)、而不使用开发板(绕过开发板的 Rsense 部分)。 我们刚刚将开发板的监测计 IC 与 TI EVM 的分立式/Rsense 电路结合使用、这里也出现了问题。
我在这里附加日志、以便您更好地理解。
e2e.ti.com/.../Battery-Percentage.pdf
谢谢、
Parth