This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561中的电池百分比误差

Guru**** 2580475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174189/bq27z561-battery-percentage-error-in-bq27z561

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

注意:上一个线程链接的继续- e2e.ti.com/.../bq27z561-battery-training-procedure-using-bq27z561-fuel-gauge-ic-and-bq-studio

生成黄金映像后、我们在 TI EVM 和开发板中对其进行了测试。 TI EVM 板上的一切工作正常、我们正在获取适当的电压、电流和百分比数据、但在我们的开发板中、我们无法正确获取读数。 我在这里提出两种情形、结果是这样。

请帮助我们找到解决方案。

TI EVM = bq27z561EVM - 011、BMS011修订版 A EVM

1) 1)我们在 TI EVM 板中测试了黄金映像、这里的一切都正常。

2) 2)我们使用 开发板测试了相同的黄金映像、但此处未获得正确的读数。 FCC、RC 和 RSOC 持续下降。 当我们为电路板加电时、一切都很好。 但是、1-2秒后、FCC 从3000mAh/实际容量跳到1000mAh 左右、RC 跳到900mAH 左右、然后它将持续降低。 我们尝试在下面找到解决方案。

I -我们使用了 TI EVM 电量监测计(TI EVM 的旁路微控制器)和开发板(开发板的旁路电量监测计部分)、一切都正常。

II -我们将 TI EVM 微控制器(TI EVM 的旁路电量监测计部分、仅使用 TI EVM 的微控制器) 与 开发板的电量监测计一起使用、我们在这里遇到了这个问题。

III -我们仅使用 TI EVM 的分立式电路(Rsense 部分)、而不使用开发板(绕过开发板的 Rsense 部分)。 我们刚刚将开发板的监测计 IC 与 TI EVM 的分立式/Rsense 电路结合使用、这里也出现了问题。

我在这里附加日志、以便您更好地理解。

e2e.ti.com/.../Battery-Percentage.pdf

谢谢、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    在我看来、这似乎是一个校准问题。 您是否校准了开发板? 尽管您在 TI 的 EVM 中保存了黄金映像、但您必须在开发板中上传黄金映像、然后进行校准、最后再次生成黄金映像。  

    如果可能、请发送开发板的原理图和布局。

    注意:此外、如果您像 bqStudio 工具那样以 CSV 格式保存日志、调试起来会更容易。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经完成了校准。

    我们将发送电量监测计部分的原理图和布局部分、以供您更好地了解。  

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助我们找到解决方案。 我们已经尝试了我们所想的一切,但找不到解决办法。

    我随附了电量监测计部分的原理图和布局、供您进行分析。

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    SRN 和 SRP 连接已交换。  



    此致、
    何塞·库瑟


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 -我们曾认为、由于 SRP 和 SRN 引脚交换、我们可能会在电流读数中获得反极性、并且它根本不应影响读数/系统性能/RSOC 计算、这是否正确?

    2 -是否有任何可能影响结果的因素、 由于我们观察到在 TI EVM 中连接了外部热敏电阻、并且我们通过在温度配置设置中选择外部热敏电阻来执行学习周期、而在我们的电路板中、我们没有连接任何外部热敏电阻、并且保持 TS 引脚断开。 我们使用了这种由  外部热敏电阻设置生成的黄金映像、这就是为什么在我们的情况下它不工作的原因、因为在没有外部热敏电阻的情况下、我们必须选择内部热敏电阻、这是正确的吗?

    3 -如果我需要从外部将温度设置更改为内部热敏电阻、那么我是否需要通过在数据存储器设置中选择内部温度配置来再次执行学习周期、或者我是否可以更改数据存储器中的温度选择设置、并可以使用这种再生的黄金 图像?

    谢谢、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parth、

    1:交换 SRP 和 SRN 引脚会影响监测计 RSOC 计算。 监测计将以反向逻辑运行、用于了解累积的充电和放电电流的库仑计数器将不准确。 此外、SRP 引脚的设计目的是使其电压变化不会太大、并且状态接近于 GND。

    2-如果使用内部热敏电阻设置,则应更改上传的黄金映像中的设置。 只要温度读数准确、监测计就不会出现问题。

    3 -无需再次执行学习周期、只需将热敏电阻设置更改为内部设置、就可以了。 只需确保温度读数符合预期。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢 Jose Coso

    你对 我帮助很大。